Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138A
当我在控制板 UCD3138ALLCEVM149上进行 DPWM 高分辨率测试时、我发现以下异常情况
测试条件为:
适用于 UCD3138A LLC 评估模块的 UCD149ALLCEVM3138控制板
通过使用 TI 的 LLC 半桥示例程序、在此基础上启用未使用的 DPWM 2模块进行测试
将环路值设置为100
事件1、2、3和4设置为0、2、40、50
通过 UCD3xxx 器件 GUI 中的调试将事件4的值更改为95
测试现象为:



发现未更改和更改的波形的高级时间值与设定值之间存在差异
变化前波形的上升沿和下降沿为:40、50、高电平时间值为5.3ns、设置为2.5ns、差值为2.8ns
更改后的波形的上升沿和下降沿分别为:40、95、高电平时间值为15.9ns、设置为13.75ns、差值为2.24ns
比较后两个波形之间的差值为10.55ns、设为11.25ns、差值为0.7ns
当我测试 DPWM 波时、我发现输出波形不稳定、在无限次发光下具有500ps 的抖动

此致、