This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54262-TPS5426 EP:软启动详细信息/附加信息

Guru**** 1161300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282297/tps54262-ep-soft-start-details-additional-information

器件型号:TPS54262-TPS5426 EP

虽然我通常对此器件及其数据表都有很好的使用经验、但我看到一些导通时的大浪涌电流(我意识到这也会受设计中的电容的影响)以及一些稍大的输出振铃。 我希望通过调整软启动电容和调整处理导通使能信号的方式来缓解这种情况。

1)发布的文档并不是关于软启动函数的详细信息的最详细的。 这里提到的一切都是、TI 建议为特定的启动负载电流使用一个100nF 软启动电容器、此处没有进一步讨论。 数据表末尾的设计示例仅表示使用100nF 值、而并未深入讨论任何细节。 任何人能否提供有关此器件软启动行为的更多知识? 可施加到这个引脚上的最大电容是否有限制?

2) 2)我有兴趣使用低通网络和 EN 引脚功能解决一些导通延迟问题- EN 引脚上的缓慢上升信号是否存在任何问题?  

感谢您的任何见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    100nF 电容器是数据表中列出的典型1A 负载的起始点。 您应从数据表中建议的100nF 开始、然后调整电容以满足软启动要求。 使用软启动将通过减慢 Vout 的上升速度来限制为输出电容充电所需的电流量、从而有助于减小浪涌电流。

    在 EN 引脚上使用 RC 延迟将延迟器件在施加信号后的开启、但一旦 EN 电压达到所需阈值、器件将正常启动。 使能延迟不会改变软启动时间、也不会阻止器件开启时的浪涌电流。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的答复。

    您是否知道我施加到软启动引脚的电容是否存在最大限制? 电容值与软启动时间之间的关系是否直接成正比? 例如、如果我将软启动电容加倍、软启动时间是否也加倍?

    就 EN 引脚上的 RC 延迟达成一致。 我解释的不太好、但这主要用于电源定序(设计中使用多个电源)、而不是用于软启动/浪涌缓解。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christopher:

    通常、软启动是通过在 SS 电容器上斜升时将输出电压调节到该电容器上的电压来实现的(请参阅第7.2节方框图的引脚11)。 数据表指出软启动电流(为 SS 电容器充电的电流)的典型值为50uA。 您可以使用 SS 电流、Vsense (反馈电压)和电容来估算软启动时间、但您需要通过实验验证软启动时间并从此时间进行调整。  

    例如:CSS =(ISS * TSS)/Vsense

    同样、这仅用于估算。 您应从数据表建议值100nF 开始、然后从那里调整电容、以通过实验验证您的设计。  

    此致、

    岭