虽然我通常对此器件及其数据表都有很好的使用经验、但我看到一些导通时的大浪涌电流(我意识到这也会受设计中的电容的影响)以及一些稍大的输出振铃。 我希望通过调整软启动电容和调整处理导通使能信号的方式来缓解这种情况。
1)发布的文档并不是关于软启动函数的详细信息的最详细的。 这里提到的一切都是、TI 建议为特定的启动负载电流使用一个100nF 软启动电容器、此处没有进一步讨论。 数据表末尾的设计示例仅表示使用100nF 值、而并未深入讨论任何细节。 任何人能否提供有关此器件软启动行为的更多知识? 可施加到这个引脚上的最大电容是否有限制?
2) 2)我有兴趣使用低通网络和 EN 引脚功能解决一些导通延迟问题- EN 引脚上的缓慢上升信号是否存在任何问题?
感谢您的任何见解。