请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92200 大家好、
当我们将 IR LED 从0%控制到100%时、无论 TPS92200有没有节能模式、例如 PFM。 或者 IR LED 驱动器 IC 只有一种模式- PWM 模式?
此致、
岳雅登
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.