This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92200:节能模式

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281434/tps92200-power-saving-mode

器件型号:TPS92200

大家好、

当我们将 IR LED 从0%控制到100%时、无论 TPS92200有没有节能模式、例如 PFM。  或者 IR LED 驱动器 IC 只有一种模式- PWM 模式?

此致、

岳雅登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

    我会检查这一点,稍后再回复。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaden、您好!

      当触发最短导通时间时、TPS92200没有 PFM (脉冲频率调制)。 触发最短关断时间后、它将更改其开关频率。  对于这些参数、您可以参阅数据表中的第6.6节"时序要求"。

    此致、

    周老师