This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4501-SP:TPS7A4501-SP 稳定性分析

Guru**** 2421520 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4501-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279008/tps7a4501-sp-tps7a4501-sp-stability-analysis

器件型号:TPS7A4501-SP
主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI

您好!

我们使用 TPS7A4501-SP 的相位和增益分析来运行仿真、当我们尝试仿真 SEE 报告中的电路时、它本身就不稳定、在 MHz 范围内有交叉频率且相位<10度。 好像移除 FF 电容器(470pF)可以使其保持稳定、但我们只是想确认我们是否使用了正确的仿真文件、或者当我们遵循 SEE 报告中的电路时、仿真文件是否存在问题。

我们的电流仿真参数如下

1.输入电压=15V

VOUT = 12V

3.输出电容、22uF、1uF、100nF。

4.输入电容为15uF。

5.前馈电容器470pF

6. PSpice 仿真文件:最坏情况分析。

我们正在 LTSpice 上运行仿真、因此 Im 不确定这是否也会导致问题。

谢谢!

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:  

    使用 LTSpice 很可能会引起差异。 我可以使用 PSpice 运行完整性检查、并在此处分享结果。  

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Albert、

    我在 PSpice 中使用标称值的仿真表明、数十 kHz 范围的交叉更现实、但这会受到电路实际值的影响。 您能分享原理图的屏幕截图还是至少回答下面的问题?

    每个输出电容器的器件编号是多少(至少是每个的典型 ESR)?  

    您要将什么 Rtop 和 Rbot 用于您的 ADJ 电阻器?

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Sarah!

    我当时正在考虑这样一个事实、即 ESR 对性能有影响。 我还想知道是否未能正确计算出与并联的电容器

    以下是超值系列

    R1 = 49.9 Ω

    R2 = 34k8

    R3 = 3k97

    C2 = 470pF

    C6 = 1nF

    C7 = 100nF ESR = 19m Ω

    1nF 和100nF 电容器的 ESR 来自同一系列、因此我使用了100nF 电容器 https://spicat.kyocera-avx.com/product/mlcc/chartview/300904103104KE 中的规格表

    C8 = 22uF 40V 电容器 https://exxelia.com/uploads/PDF/ctc21-ctc21e-v4.pdf 、ESR 为85mohms

    我的确尝试了删除陶瓷电容器上的 ESR、并将有效 ESR 放置在陶瓷电容器上、这似乎会产生更重要的影响、与我认为的一致。

    目前、在电流设置中、有效电阻为8.5m Ω、这应该是非常低的值。

    此处是有效电阻设置为8.5m Ω、然后为每个电容器设置 ESR 的交流分析结果、以供参考。

    有效 ESR 为8.5m Ω

    每个电容器的 ESR 设置

    如果我的设置中有类似的东西、请告诉我

    谢谢!

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Albert:

    感谢您发送编修。 它对我非常有帮助。

    使用基本电容器+电阻器模型时、我不希望使用单独的与等效的电容器来对结果产生任何差异。

    这是负载为1.5A 时 PSpice 中的结果。

    交叉频率= 17.69kHz、PM = 92、gm = 21

    我使用了您列出的陶瓷电容器的器件页面上提供的 Spice 模型。

      与 LTSpice 中的结果相比、对于标称交叉值的预期结果而言、PSpice 结果似乎更加现实。 不过、我不确定模型内部的哪些组件会导致这种差异。 如果您没有 PSpice 的访问权限、我建议 您在免费版本的工具(PSpice for TI)中使用此模型。  

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 这证实了我对使用 LTSpice 进行仿真的一些怀疑。 瞬态测试看起来不错、但交流分析的行为不寻常。

    我切换到了 PSpice for TI、并且能够重新创建。

    谢谢!

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意为您提供帮助! 感谢您确认所有工作现在在您的最后。

    祝你一切顺利。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    您能否为我分享 PSPICE 原理图和设置? (我使用 PSPICE for TI 工具)

    我想知道关于 Cout1u 和 Cout100n 组件的细节。

    如何从网站上固定 S2P 和设置?

    感谢您的分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cheney:

    我已经删除了要使用的文件集、但设置该电路应该仍然很容易。 我 在 PSpice for TI 的内置库中看不到该模型、因此您可以从器件网页下载项目文件并更改默认原理图、以匹配上面的屏幕截图。 我使用了仿真配置文件的默认仿真设置。  

    对于 AVX 输出电容器模型、如果您访问电容器器件网页、会看到一个名为"EQ Circuit Diagram"的选项卡(Albert 在他们的帖子中分享了一个链接)。 这显示了电容器的 SPICE 电路。 我在 PSpice 中为每个电容器创建了分层块、以简化顶层原理图、但这些块中的电路与 AVX 网页上所示的相同。

    谢谢。

    莎拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您进行这样的详细设置。

    这对我有很大帮助

    谢谢!