主题中讨论的其他器件: PSPICE-FOR-TI
您好!
我们使用 TPS7A4501-SP 的相位和增益分析来运行仿真、当我们尝试仿真 SEE 报告中的电路时、它本身就不稳定、在 MHz 范围内有交叉频率且相位<10度。 好像移除 FF 电容器(470pF)可以使其保持稳定、但我们只是想确认我们是否使用了正确的仿真文件、或者当我们遵循 SEE 报告中的电路时、仿真文件是否存在问题。
我们的电流仿真参数如下
1.输入电压=15V
VOUT = 12V
3.输出电容、22uF、1uF、100nF。
4.输入电容为15uF。
5.前馈电容器470pF
6. PSpice 仿真文件:最坏情况分析。
我们正在 LTSpice 上运行仿真、因此 Im 不确定这是否也会导致问题。
谢谢!
艾伯特