This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3522R030:热性能模型(PLECS)

Guru**** 1807890 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3522R030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1281860/lmg3522r030-thermal-model-plecs

器件型号:LMG3522R030

大家好!

我下载了 LMG3522R030器件的 PLECS 仿真模型、因此 GaN FET 的温升非常低。

出于测试目的、我使用简单的降压配置(开关频率为100kHz)检查了行为、如连接的 PLECS 模型中所示。 因此、在400[V]时开关78 [A]会导致结温上升仅约6[°C](对于高侧 GaN FET)。 另一方面、传导损耗和开关损耗的计算似乎一致。

因此、我检查了热性能说明、而 LMG352xR030_V1.xml 文件(也随附)中存在以下模型参数:

FET:

总和(Ri_FET)= 0.056618 [K/W]

二极管:

总和(Ri_diode)= 0.158798 [K/W]

可以看到、热电阻器的总和不等于数据表中指示的0.28 [K/W]的稳态热阻。

最后、我的问题是:

  1. LMG352xR030_V1.xml 热性能说明可能存在错误?
  2. 此外、我已经看到、在 FET 的关断损耗查找表中、关断能量 Eoff = f (v、i、T)仅针对固定的 v = 400 [V]和 T =-40 [°C]进行规定。 是否计划在其中提供更多信息?

非常感谢您的支持和此类问候、

尼古拉

e2e.ti.com/.../03b_5F00_DUT_5F00_LMG3522R030.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    我看到您引用的 xml 文件中的热部分。  您似乎是正确的。 此 xml 文件的热阻最高加~0.05 C/W、应~0.28C/W。 这是我在下一版本的模型中标记的要更正的区域。 与此同时、我们将联系我们的封装团队、获取适用于此器件的 Foster 模型、一旦收到他们提供的正确数据、我将向您发送电子邮件更新。 除此之外、0.28 C/W 热阻是用于 传导的、为了使其在 PLC 中准确、必须将一个散热器通过其自身的热阻连接到器件。 这些数字将加在一起(连同热界面材料的热阻)、即为系统的热阻。

    对于 FET 关断损耗、我们器件的 关断损耗极低、因为电子输出电容将包含在导通能量中、并且借助我们集成的栅极驱动器、可以尽快进行关断、从而更大限度地减少关断时的重叠损耗。 因此、导通损耗将决定开关损耗。 我将考虑在下一个版本中添加更多温度范围、但该数字不会很大地 改变开关损耗。

    此致!

    K·沃尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    非常感谢您的快速回复。

    此致、

    尼古拉