This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 建议使用12V 至25V 直流/直流转换器偏置光电二极管

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61376, TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279129/suggest-12v-to-25v-dcdc-for-biasing-photodiodes

主题中讨论的其他器件:TPS61376TPS61170

光电二极管的典型消耗在反向偏置中可以忽略不计、约为2-3uA  

我只是想用直流/直流转换器 反向偏置光电二极管,如果没有最低功耗,设备将保持输出电压关闭? 您能否建议 在几乎无低负载条件下使用此类直流/直流稳压器?

(二极管数据表: https://www.excelitas.com/file-download/download/public/61191?filename=Excelitas_FND-100H_datasheet.pdf )

我一直在这里讨论一个器件,但不确定它是否可以使用: TPS55340: TPS55340是否可以用于需要高电压的光电二极管偏置? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

推荐这家

酒店
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    正如另一个 E2E 主题中的专家所说、当负载或 消耗非常轻、甚至没有负载时、仍然可以将 Vout 调节为所需的值、例如25V。

    为了更好地选择合适的直流/直流升压转换器、需要满足更具体的要求:

    • 12V 输入电压可能是典型值、输入电压范围是多少?
    • 升压转换器是否 仅用于反向偏置光电二极管? 或者升压转换器是否具有其他具有更高负载(Iout)的工作状态? 如果是、最大 Iout 是多少?
    • 对 Vout 纹波有任何要求吗? 例如+/- 200mV。

    谢谢你。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压正好为12V、范围没有变化或下降、我可以说它只能在8-16V 之间、但通常是12V

    是的、升压仅用于反向偏置二极管、而不进行任何其他操作、不进行任何电流监控等。

    3.是的、输出纹波应尽可能小、小于50mV 时则更好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    感谢您的信息。

    以下两种器件应满足您提到的要求。 并列出了它们的优点:

    • TPS61376:低 IQ
    • TPS61170:6个引脚小型封装

    请检查它们是否适合您的应用。

    同样、如果需要进一步检查、最好提供更具体的要求。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我需要什么更具体的要求吗、我提供了光电二极管的数据表、我将介绍这种情况、光电二极管连接到反向 BAIS、在光电二极管上有光滴时会产生电流脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    我的意思是要满足有关所需直流/直流升压的要求、例如最大 IQ、输出触发保护功能、封装尺寸等。

    如果没有特定    偏置、TPS61376或 TPS61170应适合光电二极管反向偏置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、我的最终原理图如下、请求您进行审核

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shyam、您好!

    需要更新的两项:

    1. 建议的 R152和 C238补偿器元件是17.4kΩ 和2.7nF;
    2. R151或 R154的反馈电阻器应稍微调整、从而使 Vout 为25V。 使用电流值将获得24V。

    无需担心。

    此致

    雷