光电二极管的典型消耗在反向偏置中可以忽略不计、约为2-3uA
我只是想用直流/直流转换器 反向偏置光电二极管,如果没有最低功耗,设备将保持输出电压关闭? 您能否建议 在几乎无低负载条件下使用此类直流/直流稳压器?
我一直在这里讨论一个器件,但不确定它是否可以使用: TPS55340: TPS55340是否可以用于需要高电压的光电二极管偏置? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
推荐这家
酒店This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
光电二极管的典型消耗在反向偏置中可以忽略不计、约为2-3uA
我只是想用直流/直流转换器 反向偏置光电二极管,如果没有最低功耗,设备将保持输出电压关闭? 您能否建议 在几乎无低负载条件下使用此类直流/直流稳压器?
我一直在这里讨论一个器件,但不确定它是否可以使用: TPS55340: TPS55340是否可以用于需要高电压的光电二极管偏置? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
推荐这家
酒店Shyam、您好!
正如另一个 E2E 主题中的专家所说、当负载或 消耗非常轻、甚至没有负载时、仍然可以将 Vout 调节为所需的值、例如25V。
为了更好地选择合适的直流/直流升压转换器、需要满足更具体的要求:
谢谢你。
此致
雷