主题中讨论的其他器件:TPS25961
在正常情况下、以下电路仅在5V 以下运行。
如果发生中止、则可能会短接至12V。
电子保险丝在使用后可以保护电路、请推荐器件型号。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请查看以下文档、了解我的目标应用是什么。
我认为在某些情形下电子保险丝无法正常工作。
您好、Liping、
如果在 VIN 为0.5V 时电子保险丝预计导通、则电子保险丝在此处不能工作。 看到负载开关是否可以在这里工作。 它们可以支持较低的电压。 www.ti.com/.../products.html
此致
G·库纳尔