This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25200:用于保护5V 电路的电子保险丝选择

Guru**** 2511785 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278022/tps25200-efuse-selection-for-protection-5v-circuit

器件型号:TPS25200
主题中讨论的其他器件:TPS25961

在正常情况下、以下电路仅在5V 以下运行。

如果发生中止、则可能会短接至12V。

电子保险丝在使用后可以保护电路、请推荐器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    您可以使用电子保险丝的过压保护功能。 请查看 TPS25961器件。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是电子保险丝之后的详细电路。 它是电阻器网络、开关组合用作模拟电阻器传感器。

    它用于实现与数字电位器相同的功能、但更精确、更便宜。

    此电压可能流经电子保险丝、电压为0~5V。 它可能不符合 eFuse VIN 要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    电子保险丝 VIN 处的典型电压是5V? 电子保险丝可以在这里工作。 当 VIN=0时、电子保险丝将关闭、下游电路将从电源上切断。 这是你想要的吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看以下文档、了解我的目标应用是什么。

    我认为在某些情形下电子保险丝无法正常工作。

    e2e.ti.com/.../1307.eFuse-for-protection-analogue-input.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我是否以正确的方式输入和输出标记? 以下是您打算做的事:

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是对的。

    但我想它不会起作用。

    如果您有其他保护解决方案需要推荐、请让我知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    我认为它可以起作用。 电子保险丝具有过压保护功能。 您可以将 OVLO 阈值设置为高于5V、例如6V。 每当 VIN 超过6V 时、电子保险丝都会关断、输出侧与输入侧隔离。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但当模拟传感器侧的电阻值降低时、电子保险丝将不起作用。

    这意味着 VIN 电压可能非常低、例如0.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    如果在 VIN 为0.5V 时电子保险丝预计导通、则电子保险丝在此处不能工作。 看到负载开关是否可以在这里工作。 它们可以支持较低的电压。  www.ti.com/.../products.html

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您现在可以解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liping、

    感谢您的确认。

    此致

    G·库纳尔