Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, UCD90320U
主题中讨论的其他器件: UCD90320U
您好!
我正在尝试使用 Fusion 制造工具通过 USB-TO-GPIO2适配器对 UCD90320U 芯片进行编程。
由于当前发布的版本不支持 USB 转 GPIO2适配器、因此我已经安装了您在此论坛上发布的另一篇文章中提供的7.5.1测试版。
此测试版仍无法与 USB 转 GPIO2适配器配合使用。 启动脚本时、脚本会在开始时失败、以 ActiveX 错误验证 IC:
"验证失败:ActiveX 控件"8856f961-340a-11d0-a96b-00c04fd705a2"无法实例化,因为当前线程不在单线程公寓中。"
请参见下图。

是否有办法让 USB 转 GPIO2与 Fusion 制造工具一起工作?
USB 转 GPIO2可与除制造工具之外的所有其他 Fusion Designer 工具正常配合使用、该工具将阻止我们的生产线。
请注意、Fusion Manufacturing 7.5.1 Beta 仍支持 USB 转 GPIOv1。
谢谢你。