This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB 转 GPIO2:使用带 USB 转 GPIO2的 Fusion Digital Power 制造工具时的器件验证 ActiveX 控制错误

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, UCD90320U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270752/usb-to-gpio2-device-validation-activex-control-error-using-fusion-digital-power-manufacturing-tool-with-usb-to-gpio2

器件型号:USB 转 GPIO2
主题中讨论的其他器件: UCD90320U

您好!

我正在尝试使用 Fusion 制造工具通过 USB-TO-GPIO2适配器对 UCD90320U 芯片进行编程。

由于当前发布的版本不支持 USB 转 GPIO2适配器、因此我已经安装了您在此论坛上发布的另一篇文章中提供的7.5.1测试版。

此测试版仍无法与 USB 转 GPIO2适配器配合使用。 启动脚本时、脚本会在开始时失败、以 ActiveX 错误验证 IC:  

"验证失败:ActiveX 控件"8856f961-340a-11d0-a96b-00c04fd705a2"无法实例化,因为当前线程不在单线程公寓中。"

请参见下图。

是否有办法让 USB 转 GPIO2与 Fusion 制造工具一起工作?

USB 转 GPIO2可与除制造工具之外的所有其他 Fusion Designer 工具正常配合使用、该工具将阻止我们的生产线。

请注意、Fusion Manufacturing 7.5.1 Beta 仍支持 USB 转 GPIOv1。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们来看看。  能否确保您的日志文件和编程脚本能够帮助团队更快地调试问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    测试脚本尽可能简单、仅在芯片地址(此处为 UCD90320U @ 17d)扫描器件并执行[PMBus] Confirm_Device 操作。

    USB 转 GPIO2的固件为 v2.1.0.0。

     脚本在设备发现操作期间失败、几乎在脚本开始时失败。

    已正确检测到设备、但随后发生 ActiveX 错误。

    时间 类型 严重程度 额外 消息
    10:49:52.956 客户 常规 出厂版本:TI 数字电源制造工具版本:7.5.1.0
    10:49:52.959 内部 常规 运行脚本:temporary-script.xml @ C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Fusion Digital Power Manufacturing Tool\data\temporary-script.xml
    10:49:52.967 内部 常规 操作员:操作员
    10:49:52.995 内部 常规
    10:49:52.997 内部 常规 工厂脚本启动尝试次数:0/0
    10:49:53.002 内部 常规
    10:49:53.043 内部 常规 UCD90320U@17 (1)启动尝试:0/0
    10:49:53.045 内部 常规
    10:49:53.049 内部 常规 出厂脚本初始化尝试:0/0
    10:49:53.052 内部 常规 出厂脚本初始化尝试次数:0/0
    10:49:53.062 内部 常规
    10:49:53.065 内部 常规 出厂脚本设备验证尝试:0/0
    10:49:53.071 PMBus 常规 SAA:SetBusSpeed (设置总线速度:Speed400KHz):ACK
    10:49:53.075 PMBus 常规 SAA:SetPecMode (PEC):ACK
    10:49:53.098 PMBus 常规 其他:开始设备发现
    10:49:53.102 PMBus 常规 MISC:在 SAA #1上开始设备扫描
    10:49:53.136 PMBus 常规 发现@ 17d:DEVICE_ID [MFR 45、0xFD]:读取 UCD90320U|3.0.3321|210426 [0x5543443930333230557C332E302E302E333332317C313034323600]
    10:49:53.141 内部 错误 验证失败:ActiveX 控件"8856f961-340a-11d0-a96b-00c04fd705a2"无法实例化、因为当前线程不在单线程公寓中。
    10:49:53.147 客户 常规 [消息]标题:Device validation failed - Prompt:validation failed:ActiveX 控件"8856f961-340a-11d0-a96b-00c04fd705a2"无法实例化,因为当前线程不在单线程公寓中。
    10:50:02.451 内部 常规 出厂脚本器件验证失败
    10:50:02.452 内部 常规 UCD90320U@17 (1) End Attribution:0/0 (9,384,9261ms) fail
    10:50:02.453 内部 常规 出厂脚本结束尝试:0/0 (9,384,9261ms)失败

    e2e.ti.com/.../FactoryScript.xml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexandre,  

    谢谢你。  我会让我们的软件团队来研究它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    软件团队已对该错误进行了调查并确定了该错误、他们将尽快修复此问题并更新 MFR GUI。

    我还没有日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    很抱歉、您认为此答复未能解决您的问题、但我现在只能补充一点。  您遇到的制造工具中的错误已经确定、软件团队正在努力修复。  我正在努力获取更新后的制造工具的预期供货日期、但尚未获得。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    软件团队已经回复给我、他们希望能够在10月底发布已修复此错误的制造工具的更新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的反馈。

    我期待用制造工具和 USB 转 GPIO2适配器来更新我们的线路。

    此致、

    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  我会随时向您通报进展情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexandre、

    请在以下链接中尝试 MFR GUI。 它可以解决您的问题。  

    http://software-dl.ti.com/analogue/analogue_public_sw/fusion/TI-Digital-Power-Manufacturing-Tool-7.6.1.zip

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)