This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61070A:重负载下性能不佳

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279408/tlv61070a-the-performance-is-not-good-under-a-heavy-load

器件型号:TLV61070A

我将电路设计如下。 为了实现稳定性、我使用了一个2.2uH 电感器、一个19m Ω DCR 和一个4.9A Isat、并在前馈路径中添加了一个220pF 电容器。 然而、它不能在2.7V 输入上提供一个5V、1A 的输出;输出降至零。 它只能输出最大800mA、这大大低于数据表中显示的效率。 输出电容为100uF、且全部集成到 IC 中、因此很难调试。 请帮我弄清楚可能是什么问题。

此外、当我在输入电压为2V 时逐渐增加负载(在400mA 附近)、它最初会以1MHz 切换、然后降至700kHz、最后输出再次降至零。 请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junghyun:

    输出电容器是陶瓷电容器还是电解电容器? 请在此处至少使用一个陶瓷电容器、如22uF、并将陶瓷电容器放置在尽可能靠近 VOUT 引脚的位置。 (您还可以将我们与您的布局共享、以便我们帮助您进行检查)。

    此外、您的应用是否需要200uF 的电容? 否则、对于 TLV61070A、无需添加如此大的电容。 使用两个22uF/0603尺寸/10V 陶瓷电容器就足够了。  

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用100uF 陶瓷电容器并已将其更改为20uF、但问题仍未解决。

    我包含布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junghyun:

    原因是布局不佳。 如前所述、请将输出电容放置在尽可能靠近 VOUT 引脚的位置、以便 SW-COUT-VOUT-GND 环路的面积(下图中被称为严重、红色)尽可能小。

    您可以将此布局作为参考。

    您还可以阅读此应用手册、了解有关布局的更多详细信息。

    https://www.ti.com/lit/an/slvaes4/slvaes4.pdf?ts = 1697076086366&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61022

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我认为在布局中、输出电容距离 VOUT 引脚不会太远。

    这个小小的差异是否 如此重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junghyun:

    是的、该循环是我们 IC 最重要的循环、您可以参阅上面提到的应用手册。

    电路板中的环路是推荐电容器的两倍、而且我建议您可以使用一个小电容器、例如与大100电容器并联10uF 或22uF、并将小电容器尽可能靠近 VOUT 引脚放置。

    此致、

    内森