请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5013-Q1 您好!
客户创建了 LM5013-Q1原理图和原图。
请查看原理图和原图。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
对于您的应用、您可以参考我们的 EVM 来设计布局。 在原理图中、输出可添加另一个22uF 电容器。 此外、0.1uF 电容器应放置在芯片的 VIN 引脚和接地端之间、并且在布置 PCB 时应尽可能靠近芯片引脚。 谢谢。
https://www.ti.com/lit/pdf/snvu754
奥罗拉