This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5013-Q1:原理图和放大器;页面审阅

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5013-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279819/lm5013-q1-schematic-artwork-review

器件型号:LM5013-Q1

您好!

客户创建了 LM5013-Q1原理图和原图。

请查看原理图和原图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压: 48V 至60V

    输出: 12V、1A 在下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于您的应用、您可以参考我们的 EVM 来设计布局。  在原理图中、输出可添加另一个22uF 电容器。  此外、0.1uF 电容器应放置在芯片的 VIN 引脚和接地端之间、并且在布置 PCB 时应尽可能靠近芯片引脚。 谢谢。

    https://www.ti.com/lit/pdf/snvu754 

    奥罗拉