This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65220:TPS6522053、VSYS=5V

Guru**** 2507545 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6412, SK-AM64B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1279526/tps65220-tps6522053-with-vsys-5v

器件型号:TPS65220
主题中讨论的其他器件:SK-AM64B、AM6412

您好!

我正在开发基于 AM6412的定制电路板。 由于 PMIC、我想按照 TI 的建议使用 TPS622053、该 TPS622053用于 SK-AM64B (我还使用 LPDDR4)。

为什么建议仅在 VSYS=3、3V 条件下使用 TPS6522053 + AM64x 解决方案、有什么原因? 为了提高效率、我更倾向于使用 VSYS=5V (设计中已经存在)、而不是 VSYS=3.3V、后者需要通过进一步的 DC/DC 损耗从5V 获取。 我看到的唯一原因是配置为旁路的 LDO1,但这可以通过从3.3V 电源轨为 PVIN_LDO*供电来解决。

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! TPS6522053 PMIC 可与3.3V 或5V 输入电源配合使用。 使用5V 输入电源时、我们建议将外部负载开关替换为3.3V 降压稳压器、以便为处理器上的3.3V IO 域供电并为 PMIC 上的 PVIN_LDO1供电。 如有任何问题、敬请告知。  

    仅供参考、此处是  TPS6522053 技术参考手册(TRM)的链接、其中介绍了默认寄存器设置: https://www.ti.com/lit/pdf/slvafd0

     

    谢谢。

    布伦达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brenda:

    感谢您的回答。 这正是我想知道的。

    此致

      汤姆