Other Parts Discussed in Thread: AM6412
主题中讨论的其他器件:SK-AM64B、AM6412
您好!
我正在开发基于 AM6412的定制电路板。 由于 PMIC、我想按照 TI 的建议使用 TPS622053、该 TPS622053用于 SK-AM64B (我还使用 LPDDR4)。
为什么建议仅在 VSYS=3、3V 条件下使用 TPS6522053 + AM64x 解决方案、有什么原因? 为了提高效率、我更倾向于使用 VSYS=5V (设计中已经存在)、而不是 VSYS=3.3V、后者需要通过进一步的 DC/DC 损耗从5V 获取。 我看到的唯一原因是配置为旁路的 LDO1,但这可以通过从3.3V 电源轨为 PVIN_LDO*供电来解决。
汤姆