This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 驱动器电路设计

Guru**** 2533300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92623-Q1, TPS92633-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278739/led-driver-circuit-design

主题中讨论的其他器件:TPS92633-Q1、TPS92623-Q1

3测试

12-18V 输入    

测试1 = 18V 80mA

测试2 = 18V 80mA

测试3 = 16.8V 10mA

独立 PWM 控制或 I2C

故障检测

 

在我们的应用中、我们需要在18V 87mA 下驱动2个 LED、并在16.8V 10mA 下驱动单串 LED。   我们不会在驱动支架(1、2)的同时驱动支架  (测试1-2启动/测试3关闭)(测试1-2关闭/测试3启动)

 

我们有18V 或12V 可用于为驱动器供电。   

 

您是否有适合/推荐用于我们应用的 LED 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、蒂里克  

    这看起来是适用于 TPS92633-Q1的完美应用。 它拥有您所需的一切、甚至更多:

    •符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准:
    –温度等级1:–40°C 至125°C、TA
    •宽输入电压范围:4.5V 至40V
    •通过外部分流电阻器实现热共享功能
    •故障模式下具有低电源电流
    •三通道高精度电流调节:
    –每个通道的电流输出高达150mA
    在整个温度范围内精度为±5%
    –通过电阻器独立设置电流
    –用于亮度控制的独立 PWM 引脚
    –支持非板载亮度分级电阻
    –支持外部 NTC 进行电流降额
    •低压降电压:
    –最大压降:150 mA 下为600mV
    •诊断和保护
    –LED 开路、具有自动恢复功能
    –LED 接地短路、具有自动恢复功能
    –单 LED 短路检测及自动恢复
    –具有可调阈值的诊断启用
    –可配置为连带失效的故障总线
    或仅失效的通道关闭(N-1)
    –热关断
    •工作结温范围:–40°C 至150C

    如果这些功能比所需的更多、我也会推荐 TPS92623-Q1。 这两种驱动器都是线性驱动器、可通过单独的 PWM 输入进行处理、并应顺利满足您的电流、电压和诊断要求。

    此致!

    佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。