3测试
12-18V 输入
测试1 = 18V 80mA
测试2 = 18V 80mA
测试3 = 16.8V 10mA
独立 PWM 控制或 I2C
故障检测
在我们的应用中、我们需要在18V 87mA 下驱动2个 LED、并在16.8V 10mA 下驱动单串 LED。 我们不会在驱动支架(1、2)的同时驱动支架 (测试1-2启动/测试3关闭)(测试1-2关闭/测试3启动)
我们有18V 或12V 可用于为驱动器供电。
您是否有适合/推荐用于我们应用的 LED 驱动器?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
3测试
12-18V 输入
测试1 = 18V 80mA
测试2 = 18V 80mA
测试3 = 16.8V 10mA
独立 PWM 控制或 I2C
故障检测
在我们的应用中、我们需要在18V 87mA 下驱动2个 LED、并在16.8V 10mA 下驱动单串 LED。 我们不会在驱动支架(1、2)的同时驱动支架 (测试1-2启动/测试3关闭)(测试1-2关闭/测试3启动)
我们有18V 或12V 可用于为驱动器供电。
您是否有适合/推荐用于我们应用的 LED 驱动器?
嗨、蒂里克
这看起来是适用于 TPS92633-Q1的完美应用。 它拥有您所需的一切、甚至更多:
•符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准:
–温度等级1:–40°C 至125°C、TA
•宽输入电压范围:4.5V 至40V
•通过外部分流电阻器实现热共享功能
•故障模式下具有低电源电流
•三通道高精度电流调节:
–每个通道的电流输出高达150mA
在整个温度范围内精度为±5%
–通过电阻器独立设置电流
–用于亮度控制的独立 PWM 引脚
–支持非板载亮度分级电阻
–支持外部 NTC 进行电流降额
•低压降电压:
–最大压降:150 mA 下为600mV
•诊断和保护
–LED 开路、具有自动恢复功能
–LED 接地短路、具有自动恢复功能
–单 LED 短路检测及自动恢复
–具有可调阈值的诊断启用
–可配置为连带失效的故障总线
或仅失效的通道关闭(N-1)
–热关断
•工作结温范围:–40°C 至150C
如果这些功能比所需的更多、我也会推荐 TPS92623-Q1。 这两种驱动器都是线性驱动器、可通过单独的 PWM 输入进行处理、并应顺利满足您的电流、电压和诊断要求。
此致!
佩德罗·阿兰戈·拉米雷兹。