This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A ASCD 高

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278609/bq78350-r1a-bq78350-r1a-ascd-high

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350

您好、TI 团队成员:

我有一个定制的6节串联电池组、其中包括 BQ78350DBTR-R1、BQ7693006DBTR 和 BQ76200PWR IC。

电池组通过带 SMBus 的 LTC4100充电 IC 电路与 STM32微控制器通信进行充电或放电。

在充电周期中、我们面临短路故障、在 BQ Studio 中观察、ASCD 寄存器标志为高电平、这表示放电 FET 处于关闭状态、并且在基于电流的充电故障时发生。  

此时、SMBus 通信失败、LED 指示不可见。

我们测量的是 AFE 侧 REGOUT 引脚的电压为2.5V、CAP1电压为3.3V、REGSRC 为16V。 ALERT 引脚为恒定高2.5V。

BQ studio 参数设置:

参数            AOLD ASCD     

闩锁限制               0         0

计数器解码延迟       10秒       10秒

恢复               5S        5S

复位                 15秒        15秒

阈值和延迟       二维         9f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

    您是否要求 ASCD 的恢复条件?  



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose =:

    是的、回答正确。 请教育我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dhaval:

     以前有人问过很多问题,这似乎是其中的一个问题。 对于常见问题、您需要在 google 搜索中执行以下操作。

    Google 搜索栏:"BQ78350 ASCD 恢复站点:e2e.ti.com

    这个 线程 可能会很有用。

    请确保 AFE 单元格图 寄存器已正确设置。 尽管这可能与此无关,但如果未设置,客户会遇到问题。  

    如果有什么不明确的地方、请告诉我。  

    此致、
    何塞·库索