主题中讨论的其他器件:BQ78350
您好、TI 团队成员:
我有一个定制的6节串联电池组、其中包括 BQ78350DBTR-R1、BQ7693006DBTR 和 BQ76200PWR IC。
电池组通过带 SMBus 的 LTC4100充电 IC 电路与 STM32微控制器通信进行充电或放电。
在充电周期中、我们面临短路故障、在 BQ Studio 中观察、ASCD 寄存器标志为高电平、这表示放电 FET 处于关闭状态、并且在基于电流的充电故障时发生。
此时、SMBus 通信失败、LED 指示不可见。
我们测量的是 AFE 侧 REGOUT 引脚的电压为2.5V、CAP1电压为3.3V、REGSRC 为16V。 ALERT 引脚为恒定高2.5V。
BQ studio 参数设置:
参数 AOLD ASCD
闩锁限制 0 0
计数器解码延迟 10秒 10秒
恢复 5S 5S
复位 15秒 15秒
阈值和延迟 二维 9f