This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63602:TPSM63602V3RDHR 热问题

Guru**** 2771115 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278125/tpsm63602-thermal-issue-for-tpsm63602v3rdhr

器件型号:TPSM63602

您好、TI 工程师!

我在测试 TPSM63602V3时遇到问题。 我观察到、即使在空载条件下、一半的 IC 也会出现明显的温度升高。 我已经将原理图、热分布、PCB 布局和照片附加到了这个线程上。 您能仔细看一下设计并提供您的见解或建议吗? 谢谢!  

注意:FL1是共模扼流圈、当它被去除时、3.3V 电源无负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liyang:

    如上所示布局上的接地平面非常小。 为接地平面设置合适大小的覆铜区对于帮助 IC 散热非常重要。 以下是热设计应用手册和数据表中的示例布局: https://www.ti.com/lit/an/snva951/snva951.pdf

    您是否可以共享 PCB 的其他层?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您发送编修。

    我将所有涉及的层都连接在这里。 热问题是由 PCB 布局引起的吗? 我测量了空载条件下的功率损耗。 约为0.5W。 这是正常的吗? 谢谢!

    顶层

    其中一个内层具有接地平面、

    底层。 底层的布线是从 FB 到 Vout 的连接、

    此致、

    溧阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liyang:

    纵观原理图、最小有效 Cout 看起来很低。 在与您的情况类似的情况下、建议在 Vout=3.3V 时使用更高的 Fsw 和更大的输出电容。 有关详细信息、请参阅数据表的表8-1。 您是否可以对 SW 节点进行示波器测量? 看到 SW 节点行为将很有用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的支持! 我给出了从10uF 到60uF 的更多输出电容。 我还没有看到热性能图、但我看到输入电流显著下降! 该器件适合更大的输出电容! 谢谢!

    此致、

    溧阳