This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:高速率放电优化

Guru**** 2612045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268054/bq40z50-high-rate-discharge-optimization

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好、工程师

我有一个具有高速放电模式的电池。 在 bq40z50中、如何优化  PRIME Time、Sec。 Relax Time、Resistance Parameter Filter、Resistance Parameter Filter、Dis Relax Time Min 和 OCV Wait Time Time
您 建议采用哪种方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供 BQZ 文件。 还包括固件版本和固件构建。  

    有了这些信息、我可以通知要写入的存储器地址。

    如果使用 BQStudio、请从此处获取信息。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    下图是 DEVICE_NUMBER……

    对于  BQZ 文件、它是否意味着 gg file 和 srec file? 我无法直接在这里加载它们。 您可以给我一封电子邮件吗? 我会把它们寄给你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lion:

    PRIME RELAX TIME -> ADDRESS = 0x4740。 单位为秒。 数据长度= 2

    sec Relax Time -> address = 0x4742。 单位为秒。 数据长度= 1

    电阻参数过滤器 ->地址= 0x4754。 数据长度= 2

    DIS Relax Time Min ->地址= 0x4788。 单位为秒。 数据长度= 2

    OCV 等待 时间->地址= 0x4743。 单位为秒。 数据长度= 2

    此致、
    何塞·库索