This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62569:断电期间发生过冲

Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62565, TLV62569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1272965/tlv62569-overshoot-during-power-off

器件型号:TLV62569
主题中讨论的其他器件:TLV62565

客户针对 TLV62569和 TLV62565进行 EVM 测试时采用相同的元件设置和条件。 但是、我们发现在空载条件下、输出电压在断电期间上升并发生过冲。 请参阅下面的波形。 您能解释一下不同器件之间的区别吗? 以及如何改善这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brain、

    感谢您与我们联系、

    让我看看其他波形、例如过冲点的 VFB、SW 和电感器电流、以便了解原因。 我将在明天执行测量并与您联系。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Moheddin

    我在 过冲点测量 VFB、SW 和电感器电流、以作为基准。

    R1:150k、R2:33k、C5:100pF、无负载

    150k_33k_100pF

    R1:9.1K、R2:2K、C5:10nF、无负载

    9k1_2K_10nF

    C5适用于负载瞬态:0.15A~1.35A、0.5ms/0.5ms、1A/us、Vo = 3.135~3.465V

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Brain、

    感谢您提供波形、

    这种短暂的过冲是由于 Vin 非常接近 Vout 时采用了100%占空比模式运行所致。 您可以在下面的波形中观察到这一点、如果我通过关闭保持 EN 为高电平的电源来关断器件、器件仍会运行、直到 Vin 高于 UVLO、在这种情况下、您可以观察到这种行为。

    在另一种情况下、如果您通过将 VIN 保持在高电平并将 EN 拉至低电平来关断器件、则不会出现如下所示的这种行为。

    如果是新项目、我建议使用我们的超值系列明星器件 TPS62A02数据表、产品信息和支持| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Moheddin

    我是否可以知道 TLV62565上为什么没有过冲?  

    我使用相同的电路设计。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    会存在内部阈值 Vin - Vout、它定义了器件进入100%占空比模式。 Vout 过冲还取决于您根据器件内部阈值进入100%占空比模式的时间点。  

    我是否可以知道 TLV62565上为什么没有过冲?  [/报价]

    这可能是由较低的阈值导致的。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Moheddin

    我们能否 在数据表中找到 Vin - Vout 的内部阈值?

    或者、我们如何定义该值?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    莫希丁今天离开了,明天他会回到你身边。

    此致、
    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    我们能否 在数据表中找到 Vin - Vout 的内部阈值?

    遗憾的是、我们未在数据表中定义该参数。  

    将存在 Vin - Vout 的内部阈值,该阈值定义了器件进入100%占空比模式。 Vout 过冲还取决于您根据器件内部阈值进入100%占空比模式的时间点。  [/报价]

    这就是您看到 TLV62569和 TLV62565在断电期间存在差异的唯一原因。

    正如我 说过的、如果您使用 EN 低电平而不是直接断电、则不会看到任何过冲。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果您没有任何其他问题、请通过单击  已解决。

    谢谢。此致、

    Moheddin。