主题中讨论的其他器件:TLV62565、
客户针对 TLV62569和 TLV62565进行 EVM 测试时采用相同的元件设置和条件。 但是、我们发现在空载条件下、输出电压在断电期间上升并发生过冲。 请参阅下面的波形。 您能解释一下不同器件之间的区别吗? 以及如何改善这种行为?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Brain、
感谢您提供波形、
这种短暂的过冲是由于 Vin 非常接近 Vout 时采用了100%占空比模式运行所致。 您可以在下面的波形中观察到这一点、如果我通过关闭保持 EN 为高电平的电源来关断器件、器件仍会运行、直到 Vin 高于 UVLO、在这种情况下、您可以观察到这种行为。

在另一种情况下、如果您通过将 VIN 保持在高电平并将 EN 拉至低电平来关断器件、则不会出现如下所示的这种行为。

如果是新项目、我建议使用我们的超值系列明星器件 TPS62A02数据表、产品信息和支持| TI.com
谢谢。此致、
Moheddin。
尊敬的 Ted:
会存在内部阈值 Vin - Vout、它定义了器件进入100%占空比模式。 Vout 过冲还取决于您根据器件内部阈值进入100%占空比模式的时间点。
我是否可以知道 TLV62565上为什么没有过冲? [/报价]这可能是由较低的阈值导致的。
谢谢。此致、
Moheddin。
尊敬的 Ted:
我们能否 在数据表中找到 Vin - Vout 的内部阈值?
遗憾的是、我们未在数据表中定义该参数。
将存在 Vin - Vout 的内部阈值,该阈值定义了器件进入100%占空比模式。 Vout 过冲还取决于您根据器件内部阈值进入100%占空比模式的时间点。 [/报价]这就是您看到 TLV62569和 TLV62565在断电期间存在差异的唯一原因。
正如我 说过的、如果您使用 EN 低电平而不是直接断电、则不会看到任何过冲。
谢谢。此致、
Moheddin。