This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:生命周期

Guru**** 2512805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276672/tps22914-life-cycle

器件型号:TPS22914

您好,先生

我想使用 TPS2291系列器件进行设计、

我将在100ms 后打开"ON "引脚、

我可以知道生命周期吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这些器件极其稳健。 请参阅 此处的质量信息、特别是"MTBF/时基故障估算"和"寿命测试"部分、了解有关此方面的其他信息。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此报告仅显示"MTBF/FIT"和"寿命测试"、并不意味着此芯片可以                   长时间在10ms (100Hz)开/关状态下运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    就质量/可靠性而言、应使用 MTBF/FIT 率。 只要不违反数据表参数、此器件就可以无限期运行(被 MTBF/FIT 率所取代)。 请注意、使用100Hz 信号切换该器件不会违反数据表参数。

    谢谢。

    帕特里克