我们将使用四个 bq7779701为20S2P PEV 锂离子电池组的客户端创建 BMS。 该电池组使用低阻抗电池和互连、因此短路电流会非常高。 电池组装有保险丝、但熔断至少需要几毫秒的时间、因此 SCD 故障响应应该是关闭电流的原因。
我们使用 TVS 保护 PCBA 上的 BATT 和 PACK 连接、我们使用的 FET 的 VDS 额定值约为电池组电压的两倍。 两端有 ESD 电容器。
但我们对四个 bq7752中每一个的 VCx 输入都很担心。 该电池组与16节 S2P 电池分开、这些电池位于 BMS 的平衡/电压检测线束连接器的5cm 至25cm 范围内、但其他电池4S2P 组使用大约半米的电缆连接。 我们担心电池组短路时会产生的感应电压尖峰。
有关额外保护的问题:
- 是否建议为每个 bq77791501在 VDD 到 VSS 之间添加 TVS?
- 每个 VCx 输入端的 R-C 网络(使用了内部平衡)是否足以阻止平衡/电压检测线路上出现的任何尖峰? 或者、我们应该从 bq7791501的每个本地接地端到 VCx 引脚添加肖特基二极管、如 bq769x0的 SLUA749A 中所示、以防止电流进入芯片的内部保护二极管吗?
- 评估模块具有焊盘、用于在每个 VCx 引脚到本地接地之间添加电容器。 这些器件通常用于何时使用?
- 还有其他可能遗漏以"强化"我们的电路的情况吗?
谢谢! 此致、John M.