This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:保护 VCx 输入免受 SCD 故障电压尖峰的影响?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275951/bq77915-protecting-vcx-inputs-from-scd-fault-voltage-spikes

器件型号:BQ77915

我们将使用四个 bq7779701为20S2P PEV 锂离子电池组的客户端创建 BMS。 该电池组使用低阻抗电池和互连、因此短路电流会非常高。 电池组装有保险丝、但熔断至少需要几毫秒的时间、因此 SCD 故障响应应该是关闭电流的原因。

我们使用 TVS 保护 PCBA 上的 BATT 和 PACK 连接、我们使用的 FET 的 VDS 额定值约为电池组电压的两倍。 两端有 ESD 电容器。

但我们对四个 bq7752中每一个的 VCx 输入都很担心。 该电池组与16节 S2P 电池分开、这些电池位于 BMS 的平衡/电压检测线束连接器的5cm 至25cm 范围内、但其他电池4S2P 组使用大约半米的电缆连接。 我们担心电池组短路时会产生的感应电压尖峰。

有关额外保护的问题:

  1. 是否建议为每个 bq77791501在 VDD 到 VSS 之间添加 TVS?
  2. 每个 VCx 输入端的 R-C 网络(使用了内部平衡)是否足以阻止平衡/电压检测线路上出现的任何尖峰? 或者、我们应该从 bq7791501的每个本地接地端到 VCx 引脚添加肖特基二极管、如 bq769x0的 SLUA749A 中所示、以防止电流进入芯片的内部保护二极管吗?
  3. 评估模块具有焊盘、用于在每个 VCx 引脚到本地接地之间添加电容器。 这些器件通常用于何时使用?
  4. 还有其他可能遗漏以"强化"我们的电路的情况吗?

谢谢! 此致、John M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    这些是非常有效的问题、因为您提到的感应电流肯定会导致 VC 引脚上出现电压尖峰、这可能会超过数据表规格并损坏 BQ77915。  为保护 BQ77915、我建议将齐纳二极管与输入滤波电容器并联、并提供反向击穿电压、以便在存在任何超出数据表电压的情况下使齐纳二极管导通。

    因此、在选择齐纳二极管时要小心、确保在正常电池平衡操作期间放置在齐纳二极管上的电压不会意外超过齐纳二极管的反向击穿电压、从而使二极管在常规电池平衡期间导通。

    每个 VC 引脚上都有一个用于连接 GND 电容的额外焊盘、适用于不想使用差分滤波策略而是想使用单端策略的客户。  大多数客户选择差分方法、因为要为每节电池连接到 GND 的电容器需要额定电压更高的电容器。  这会增加成本、并且对于更大的堆叠设计来说可能不切实际。  

    根据上一篇文章、我还看到您担心电芯随机连接会受到影响、因此请注意、差分滤波会将电芯电压跨电容器梯形分压、有助于避免电芯连接期间发生 VC 引脚绝对最大值违规。   希望这对您有所帮助!

    此致!

    安德里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andria!

    谢谢! 这非常有用(尤其是您提到的分压)。 请考虑解决该问题。