您好!
我正在电流源配置中使用 REF3312、在 OUT&GND 引脚之间连接一个电阻器(使用 GND 引脚悬空)。 我已按如下方式配置方案:
- RMAX OUT&GND=249欧姆--> 5mA
- Vin 至+5V
我想知道我可以通过这种方式提供的最大负载是多少。
如果我有660R 负载:
VOUT=Isource*Rload 5mA^Ω*660 Ω=3、3V
V_pinIN=Vout+Vdrop=3、3V+0、2V=3、5V
数据表中规定最小工作 Vin (位于 Vin 引脚和 GND 引脚之间)为1、7V;是否适用于这种"电流源"情况? 我的意思是、在我的示例中、Vin 电压将是:5V-3、5V=1、5V。 不起作用? 最好将最大负载限制为620ohm?.