This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3312:用作电流源、允许的最小 Vinmin?

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: REF3312
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276812/ref3312-used-as-current-source-minimum-allowed-vinmin

器件型号:REF3312

您好!

我正在电流源配置中使用 REF3312、在 OUT&GND 引脚之间连接一个电阻器(使用 GND 引脚悬空)。 我已按如下方式配置方案:

- RMAX OUT&GND=249欧姆--> 5mA

- Vin 至+5V

我想知道我可以通过这种方式提供的最大负载是多少。

如果我有660R 负载:

VOUT=Isource*Rload 5mA^Ω*660 Ω=3、3V

V_pinIN=Vout+Vdrop=3、3V+0、2V=3、5V

数据表中规定最小工作 Vin (位于 Vin 引脚和 GND 引脚之间)为1、7V;是否适用于这种"电流源"情况? 我的意思是、在我的示例中、Vin 电压将是:5V-3、5V=1、5V。 不起作用? 最好将最大负载限制为620ohm?.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marina  

    您的电路不会在多个点确定 KCL ,因此它将不是一个稳定的运行。  您需要在 VOUT 和 GND 之间使用 V/R、但 GND 应隔离。 您可以使用运放虚拟短路来实现它。  

      有关解决方案创意、请参阅 E2E 主题 e2e.ti.com/.../ref3425-desigining-100ua-current-source。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起! 我的错。 我在 TINA 中绘制电路时犯了一个错误。 下面是正确的一个(我也已退出电压表、这可能会导致误解:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marina  

    这种配置应该有效。 2建议  

    • VIN - VGND 应始终大于1.7V  
    • 请移除 C8、因为这种情况下器件不包含字符、并且它可能会在一些不需要的位置创建一些极点。  

    祝您设计顺利。  

    此致

    Trailokya