请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25846-Q1 大家好、
我正在寻找一种监控流经 TPS25846-Q1降压输出的电流的方法、以检查是否存在潜在的电流问题。
我能否直接测量 TPS25846-Q1的 IMON 引脚上的电压并将其馈送到 MCU?
如果添加缓冲运算放大器来提供高阻抗测量、该怎么办?
谢谢。
雅各布
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在寻找一种监控流经 TPS25846-Q1降压输出的电流的方法、以检查是否存在潜在的电流问题。
我能否直接测量 TPS25846-Q1的 IMON 引脚上的电压并将其馈送到 MCU?
如果添加缓冲运算放大器来提供高阻抗测量、该怎么办?
谢谢。
雅各布
您好、Jacob:
由于您不会向 IMON 添加额外负载、因此添加缓冲器将获得最佳结果。
如果您直接连接到 MCU、则应考虑该引脚与 Rimon 并联的输入阻抗/漏电流。 使用 RSNS = 15m Ω、RSET = 300 Ω、Rimon = 4.02k Ω 的数据表示例-如果负载为3A、我可以假设 I_IMON = Iset/2 = 75uA。 如果没有连接探针(即、仅有 Rimon)、VIMON = 301.5mV。 使用探头的1M 并联电阻、VIMON = 300mV。 该电压最终 控制电缆补偿量。
此致、
埃里克