This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25846-Q1:IMON 引脚上的电压测量

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25846-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1276208/tps25846-q1-voltage-measurement-on-imon-pin

器件型号:TPS25846-Q1

大家好、

我正在寻找一种监控流经 TPS25846-Q1降压输出的电流的方法、以检查是否存在潜在的电流问题。

我能否直接测量  TPS25846-Q1的 IMON 引脚上的电压并将其馈送到 MCU?

如果添加缓冲运算放大器来提供高阻抗测量、该怎么办?

谢谢。

雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    由于您不会向 IMON 添加额外负载、因此添加缓冲器将获得最佳结果。

    如果您直接连接到 MCU、则应考虑该引脚与 Rimon 并联的输入阻抗/漏电流。  使用 RSNS = 15m Ω、RSET = 300 Ω、Rimon = 4.02k Ω 的数据表示例-如果负载为3A、我可以假设 I_IMON = Iset/2 = 75uA。  如果没有连接探针(即、仅有 Rimon)、VIMON = 301.5mV。  使用探头的1M 并联电阻、VIMON = 300mV。  该电压最终 控制电缆补偿量。

    此致、
    埃里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric!  

    听起来这是完全可行的、但我们需要小心、因为任何外部阻抗最终都会影响电缆补偿性能。 但是,如果我们知道并接受这一点,我们就可以了。

    感谢您的快速响应!