This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3824-Q1:功能温度

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3824-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1275258/tps3824-q1-function-temperature

器件型号:TPS3824-Q1

大家好、

我的客户询问功能温度。 由于此器件无法测试损耗功率、因此我们无法计算函数温度 Tj。 您能否 向我提供我可以分享给客户的功能温度(Tj)报告? 我们还可以为您提供其他文档。 请给我一些计算方法。 谢谢~!

Br、

吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    我们的器件以如此低的功耗运行、且具有如此低的功率损耗、以至于工作结温 Tj ≈Ta。  

    谢谢。

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    明白了。 感谢您的信息。

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    还有一个问题。

    终端客户询问我们如何测试 TPS3824-Q1的 Vth? 是否有任何测试标准? 我们能否提供 Vth 验证报告?

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    最终客户询问我们如何测试 TPS3824-Q1的 Vth? 是否有任何测试标准?

    我们通常执行两组测试:
    1.在修整期间、我们会扫描电压值并准确记录每个器件触发复位的位置。
    2.在最终测试期间(组装后),会再次 扫描设备以 准确记录每个设备的复位触发位置。

    我们能否提供第5页验证报告?

     在任何类型的退货或故障情况下、均可应要求提供此信息。


    谢谢。

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的回答。 我已经把邮件发送给了您。 请向我提供文档。  

    Br、

    吉米