Other Parts Discussed in Thread: TPS3824-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS3824-Q1 大家好、
我的客户询问功能温度。 由于此器件无法测试损耗功率、因此我们无法计算函数温度 Tj。 您能否 向我提供我可以分享给客户的功能温度(Tj)报告? 我们还可以为您提供其他文档。 请给我一些计算方法。 谢谢~!
Br、
吉米
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS3824-Q1
大家好、
我的客户询问功能温度。 由于此器件无法测试损耗功率、因此我们无法计算函数温度 Tj。 您能否 向我提供我可以分享给客户的功能温度(Tj)报告? 我们还可以为您提供其他文档。 请给我一些计算方法。 谢谢~!
Br、
吉米
尊敬的 Jimmy:
最终客户询问我们如何测试 TPS3824-Q1的 Vth? 是否有任何测试标准?
我们通常执行两组测试:
1.在修整期间、我们会扫描电压值并准确记录每个器件触发复位的位置。
2.在最终测试期间(组装后),会再次 扫描设备以 准确记录每个设备的复位触发位置。
我们能否提供第5页验证报告?
在任何类型的退货或故障情况下、均可应要求提供此信息。
谢谢。
约书亚