This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:TIDA-010081

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UCC28056, UCC28180, TL431, UCC28064A, UCC28050, UCC28065, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1271311/ucc28180-tida-010081

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: TL431UCC28064AUCC28050、UCC2818、UCC28056、 UCC28065UCC28070A

您好!

我将1kW PFC 级实施为采用 PFC 操作且可正常工作的交流/直流级。

输出中的100Hz 纹波分量为5到15V。

Kinldy 帮助、我要摆脱通过输出的100Hz 分量、我是否需要调节电压环路?

建议我更改什么内容?

谢谢!

文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:  

    感谢您关注 UCC28180 PFC 控制器。  

    您的 PFC 设计是否正常工作。  输出端的100Hz 纹波是所有 PFC 设计的正常部分。
    没有它、您将无法实现高 PF。  

    功率因数校正的目的是尽可能减少交流线路电流的失真。  
    当输入交流电压处于过零处时、电流也应处于过零处。  
    当输入交流电压达到峰值时、电流也应达到峰值。  

    在线路过零处、无法向输出端供电、因此 PFC 上的负载会降低输出电容器电压。  
    在线路峰值时、 可以向输出端输送大量电力、因此 PFC 可以支持负载并建立输出电容器电压。
    最终结果是两倍工频下的纹波电压。    

    电压 控制 环路带宽故意降低到低于工频(通常为~10Hz 交叉频率)、以避免调节 该纹波电压。   
    如果通过增大 BW 来调节 电压以实现更低的纹波、 当它 在输入电压 很低的情况下尝试拉入高电流时、输入电流将变得非常失真。  

    峰峰值纹波电压的正常量约为 满载条件下平均 Vout 的5%。   因此、对于400Vdc 平均输出、纹波= 20V pk-pk 或+/-10V。  
     随着负载变小、峰间纹波会减小。  
    在不增加 V-loop BW 的情况下降低 Vpk-pk 的唯一另一种方法是增大 COUT 大小。  这可能会变得昂贵并增加 PFC 级的体积。  
    但通常无需消除纹波、因为大多数下游直流/直流转换器都设计为可轻松适应 输入电压的小幅变化。   

    如果您尝试通过减小电容器尺寸和降低成本并允许更多纹波(例如10%的 Vout)、则会增加纹波峰值将触发过压 保护或 控制器发出其他特殊响应的风险。  我建议保持满负载时最大为5%的输出电压。  

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

    我们在输出侧的要求是59V、17A 直流。 PFC+LLC 级

    我想在 PFC 输出侧进行降低、现在似乎无法实现。 请告诉我/指导我如何减少输出侧的50Hz/100Hz 纹波。

    我们输出侧的纹波为0.5VPk 至 pk 和0.5A pk 至 pk

    等待您的建议

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:

    您是否认为要在59V 输出上测量0.5Vpk-pk 100Hz 的纹波?  已经小于输出电压的1%。   
    为了进一步减少这种纹波、必须增加 LLC 转换器在100Hz 时的电压环路频率响应增益。   
    也就是说、如果输出纹波是输入纹波调节不良导致的。   

    另一方面、如果 LLC 控制的调节基准位于有100Hz 纹波电流流过的 GND 上(例如从 PFC 输出到 LLC 输入)、则 GND 电压纹波可能会被 LLC 控制放大。  
    确保 LLC 调节控制(通常(虽然不总是)是具有光耦合反馈的 TL431型稳压器)以没有开关电流流经其的干净安静 GND 点为基准。    

    如果 LLC 稳压器已经处于安静的 GND 上、则可能必须增加100Hz 的环路增益。   

    如果您在 使用 TI 控制器的 LLC 问题上需要进一步的支持、请发布新帖子、以便其可以转发给 LLC 专家。   

    此致、
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢,我会单独发布。

    请提供能为可变负载和宽输入电压提供高 PF 的 PFC 拓扑  

    谢谢!

    文卡泰什 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Venkatesh:  

    非隔离式升压拓扑是最广泛使用的 PFC 拓扑、TI 提供多种控制器供您选择。
    所有这些器件都在满负载和低输入线路上提供高 PF。   

    PF 是输入电流和输入电压之间的相移与电流总谐波失真(THDi)的组合。  
    在满载和低压线路中、通常非常高(>0.99)、但随着负载变轻、线路电压升高、PF 会降低。  
    这是因为输入电流在低电流下会变得更大失真(因此 THDi 会增加)、并且因为 EMI 滤波器电容的90度电流 占总输入电流的大部分。  

    高功率 CCM PFC 控制器包括 UCC28180、UCC28070A、UCC2818、而低功率转换模式 PFC 控制器包括 UCC28064A、UCC28065、UCC28050、UCC28056。   

    尊重,
    乌尔里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢