Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UCC28056, UCC28180, TL431, UCC28064A, UCC28050, UCC28065, UCC28070A
主题中讨论的其他器件: TL431、 UCC28064A、 UCC28050、UCC2818、UCC28056、 UCC28065、 UCC28070A
您好!
我将1kW PFC 级实施为采用 PFC 操作且可正常工作的交流/直流级。
输出中的100Hz 纹波分量为5到15V。
Kinldy 帮助、我要摆脱通过输出的100Hz 分量、我是否需要调节电压环路?
建议我更改什么内容?

谢谢!
文卡泰什