This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:输出电压随输入电压而变化。

Guru**** 2502925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273896/ucc256402-output-voltage-varies-with-input-voltage

器件型号:UCC256402

我目前使用的是72VDC 到14.45VDC 转换器。

我之前的设计运转良好、而不是输出整流器加热。 我添加了一个带有 MOSFET 的 SR 控制器。

我的新设计未按预期工作。 我分别检查了新的整流部分。 它运转良好。 我还使用两个二极管进行检查、而不是使用 SR 控制器。 没关系。

下面是新的结果:

空载时、当达到输入启动电压时、其输出电压将从13.4V 开始。 当我增大输入电压、直至达到输入 OVT 时、误差会增加。

对于20欧姆电阻负载 -输出电压从10V 开始、它也随着输入电压的增加而增加。

这会造成什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rukshan:

    发生这种情况的原因是、谐振回路的增益会随着输入电压的变化而变化。 大多数 LLC 控制器都存在这个问题。 我说的最多的是、因为下个月我们将推出一款新的控制器、这款控制器 对输入电压变化的敏感度要低得多。  

    持续关注。