请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC256402 我目前使用的是72VDC 到14.45VDC 转换器。
我之前的设计运转良好、而不是输出整流器加热。 我添加了一个带有 MOSFET 的 SR 控制器。
我的新设计未按预期工作。 我分别检查了新的整流部分。 它运转良好。 我还使用两个二极管进行检查、而不是使用 SR 控制器。 没关系。
下面是新的结果:
空载时、当达到输入启动电压时、其输出电压将从13.4V 开始。 当我增大输入电压、直至达到输入 OVT 时、误差会增加。
对于20欧姆电阻负载 -输出电压从10V 开始、它也随着输入电压的增加而增加。
这会造成什么问题?