请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87745-Q1 主题中讨论的其他器件:LP87745
最后一个问题尚未解决、因此我重新发布它。
我们遇到 LP87745上的问题:
当安装 R261以将 VIO 连接到3.3V (来自第一次 降压)时、5V 输出将降至2.8V。
卸载 R261时、NRSTOUT 将下拉、并在5秒内恢复。
所有输出电压均正确。
您知道问题是什么吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最后一个问题尚未解决、因此我重新发布它。
我们遇到 LP87745上的问题:
当安装 R261以将 VIO 连接到3.3V (来自第一次 降压)时、5V 输出将降至2.8V。
卸载 R261时、NRSTOUT 将下拉、并在5秒内恢复。
所有输出电压均正确。
您知道问题是什么吗?