This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:LP87745-Q1:

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273544/lp87745-q1-lp87745-q1

器件型号:LP87745-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87745

最后一个问题尚未解决、因此我重新发布它。

我们遇到 LP87745上的问题:

当安装 R261以将 VIO 连接到3.3V (来自第一次 降压)时、5V 输出将降至2.8V。

卸载 R261时、NRSTOUT 将下拉、并在5秒内恢复。

所有输出电压均正确。

您知道问题是什么吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siyuan:

    请留出一些时间让器件专家查看您的帖子、以便给出有意义的答案。

    感谢您的耐心!

    Br、

    尼古拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    我还在研究这个问题、并在星期五回复了您的第一个问题。 我们继续讨论该主题、因为还有更多其他信息。  

    此致、

    Niko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niko:

    我们继续在这里或另一个帖子吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siyuan:

    让我们继续在另一个帖子上。

    此致、

    Niko