This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22916:使用负载开关查询负载共享

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1861, TPS22916, LM66100, TLV7032, TLV1851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268897/tps22916-query-on-load-sharing-using-load-switch

器件型号:TPS22916
主题中讨论的其他器件: LM66100TLV7032TLV1851、TLV1861

尊敬的德州仪器团队:

我希望这条消息能让您满意。 我想继续讨论[thispost]中开始的问题、我计划在其中使用具有反向电流阻断功能的 TPS22916负载开关来在两个电池之间分配负载。

在深入研究 TPS22916的数据表时、我特别注意到了一项规格、即激活电流(IRCB)、表示为-500 mA (典型值)。 在我们的应用场景中、我们预计电流消耗在50至100 mA 范围内。 考虑到这一点、我想澄清"始终开启的真反向电流阻断(RCB)"功能是否能在这些运行条件下有效运行。

我们将在项目中实施此负载开关、非常感谢您对此问题的见解和指导。

此致、
鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    感谢您联系并跟进此帖子。 我 想看看是否有任何方法可以在50mA 或更低版本中激活 RCB。

    当器件被禁用时、RCB 始终处于打开状态-您可以通过什么方法使用这项信息吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    查看下面我们在上一主题中讨论的应用原理图后、似乎已将 TPS22916上拉、因此它未按预期禁用。

    此致、
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    如何在每个 TPS22916的 VOUT 和 VIN 之间使用比较器来检测 VOUT 何时大于 VIN 并禁用 ON 引脚?

    短搜索结果为:

    TLV1812 (双通道、无迟滞)

    TLV1851 (单通道、2.8mV 迟滞/ 2 =.0014V/.06Ohm = 23mA 禁用电流)

    TLV7032 (双通道、10mV 迟滞/ 2 =.005V /.06Ohm = 83mA 禁用电流、最便宜的每千片价格)

    使用这些选项之一是否适合您?

    请告诉我是否需要进一步的说明。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    这应该会起作用。

    但是、    在以下情况下、LM66100能否更简单地持续提供输出功率?



    或者、与采用比较器电路的负载开关相比、您觉得这样做有任何缺点吗?

    此致、
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    是的、在这种情况下、使用 LM66100会更简单、但负载开关+比较器的优势在于它允许两个电池同时供电、而 LM66100一次只允许一个电池处于活动状态。 我认为、在这种情况下、关键在于您的应用在多大程度上允许一个电池同时处于工作状态/电池之间的切换频率相对较高、以及成本/复杂性。

     如果您有任何有助于更好地了解权衡因素的问题、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    经过仔细考虑、负载开关和比较器的组合实际上似乎更适合我们的应用。 我进行了初步仿真、尽管不考虑迟滞、但还是观察了比较器的行为。 我注意到、V+输入端的电压必须同时高于 IN+和 IN-、比较器才能按预期运行。


    但是、我面临的难题 是 无法在 V+端提供恒定的高电压、因为该电路负责为所有后续元件供电。

    我发现自己在这方面陷入困境、非常感谢您就此事提供的任何见解或反馈。

    感谢您的帮助。

    此致、
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    我在 TLV7032 数据表上看到 IN+/-可以比 V+/-高100mV、比 V+/-低100mV。

    TLV1812 (轨到轨+/-200mV)和 TLV1851 (IN+/-可以为-0.1V 至40V、与 V+无关)的情况类似。

    如果使用 TLV1851 (或另一个在中输入电压可能高于 V+的比较器)、那么您只需使用 VIN1/VIN2为其供电、而无需担心 VOUT 更高。

    这有什么用吗?

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    实际上、利用 TLV1861似乎是解决先前讨论的问题的可行解决方案。

    如果您能验证下面概述的简化设置的可行性、我将不胜感激:

    此外、我注意到 TLV1861具有2.7mV 的内部迟滞。 虽然这种内部迟滞有助于缓解噪声引起的抖动、但我想询问、根据您的专业知识、您是否认为向电路引入外部迟滞对于实现电路的最佳功能是必要的。 需要注意的是、TI 提供的所有计算都是在假设具有 恒定电压源的情况下进行的。

    非常感谢您对此问题的见解和建议。

    感谢您的帮助。

    此致、
    鲨鱼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sharu:

    是的、在您发送的图片中这个电路看上去效果不错。 我计算出、  仅当(0.0028 / 2 = 0.0014V/(2 * 0.6)= 11.7mA)电流从高电压电池流向低电压电池时、相应的 TPS22916才会被禁用。

    另外、关于迟滞、似乎迟滞在"上升"和"下降"阈值之间平均分配、而不是完全处于"下降"阈值-请参阅以下 数据表第7.4.2节的图片 以了解更好的说明 (这就是为什么我将迟滞一分为二、同时找到禁用时的反向电流的原因。)

    如果工作条件最终导致噪声问题、我建议 增加输入电容量、而不是添加外部迟滞、因为会在"上升"上添加额外的迟滞(图中为红色) 触发器会增加在 TPS22916禁用之前电池之间流动的电流量、而在"下降"(图中为黑色)触发器上增加额外的迟滞可能会导致两个 TPS22916同时被禁用。 但是、向"上升"触发器添加额外的迟滞仍然是一种选择、并且考虑到电池是可充电的、额外的反向电流可能不是一个大问题。

    如果我能提供更多帮助、请告诉我。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    到目前为止没有其他内容。  
    谢谢、Patrick  

    此致、
    鲨鱼