主题中讨论的其他器件: BQ25883、 BQSTUDIO
我使用的是 BQ28Z610、但不是自包含电池组。 相反、用户通常会提供2节锂聚合物电池并将其插入 BQ28Z610。
此外、还有一个 USB-C 输入用于为电池充电(尽管用户可能只是直接插入充满电的电池、因此 USB-C 充电是可选的)。
因此、我希望 BQ28Z610在连接充电器的电池后立即上电、打开 MOSFET 并为充电器的 VSYS 供电。
我注意到、TI 评估板具有从 VBAT 到 VPACK 的切换、可以暂时允许用户将 VPACK 连接到 VBAT、以便使器件退出关断状态。
我不希望这样。 将不会有开/关开关。
如果电池存在、器件将开启。
我确实有直接由电池供电的微功耗处理器、因此只要存在足够的电池电压、处理器就会持续供电。
在 TI 示例电路中、从 VPACK 到 PACK 端子有一个二极管、用于为 BQ28Z610供电。 但是、我认为这不足以 在连接新的已充电电池时为 BQ28Z610加电。 实际上、TI 评估板具有一个可按下的开关、该开关将 VBAT 短接至 VPACK 以使器件退出关断状态。
也可以将电池从正极电池端子直接连接到 BQ28Z610的 PACK 端子吗?
无论是否施加 USB 电源还是仅施加电池电压、目的都是为 BQ28Z610供电?
处理器可能(可能)关闭电量监测计以实现最小的电流消耗、但我假设这会使其失去保持精确电池容量的能力。 处理器也可以唤醒 BQ28Z610。
VSYS 上还连接了一些其他电路、理想情况下、我希望禁用它们以降低功耗。
问题:除了关断 BQ28Z610、是否可以通过任何其他方法来关断?
我认为 BQ25883不能禁用 VSYS O/P、但我想在这里要问一下。
问题:以下电路看起来是否可以接受(将二极管连接到 BQ28Z7610的 PACK 端子)?
问题:TI 电路显示连接到 PACK 端子而不是 VBAT 的 VPACK 有什么特殊原因吗? 如果连接了 VBAT、器件将始终通电、但仍可在需要时关断。
感谢您的任何帮助、
德里克