This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610在连接电池时自动上电-建议

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQ25883, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268929/bq28z610-bq28z610-automatic-power-up-when-attaching-battery---recommendations

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQ25883BQSTUDIO

我使用的是 BQ28Z610、但不是自包含电池组。 相反、用户通常会提供2节锂聚合物电池并将其插入 BQ28Z610。

此外、还有一个 USB-C 输入用于为电池充电(尽管用户可能只是直接插入充满电的电池、因此 USB-C 充电是可选的)。

因此、我希望 BQ28Z610在连接充电器的电池后立即上电、打开 MOSFET 并为充电器的 VSYS 供电。

我注意到、TI 评估板具有从 VBAT 到 VPACK 的切换、可以暂时允许用户将 VPACK 连接到 VBAT、以便使器件退出关断状态。

我不希望这样。 将不会有开/关开关。

如果电池存在、器件将开启。  

我确实有直接由电池供电的微功耗处理器、因此只要存在足够的电池电压、处理器就会持续供电。

在 TI 示例电路中、从 VPACK 到 PACK 端子有一个二极管、用于为 BQ28Z610供电。 但是、我认为这不足以 在连接新的已充电电池时为 BQ28Z610加电。 实际上、TI 评估板具有一个可按下的开关、该开关将 VBAT 短接至 VPACK 以使器件退出关断状态。


也可以将电池从正极电池端子直接连接到 BQ28Z610的 PACK 端子吗?
无论是否施加 USB 电源还是仅施加电池电压、目的都是为 BQ28Z610供电?
处理器可能(可能)关闭电量监测计以实现最小的电流消耗、但我假设这会使其失去保持精确电池容量的能力。 处理器也可以唤醒 BQ28Z610。  

VSYS 上还连接了一些其他电路、理想情况下、我希望禁用它们以降低功耗。

问题:除了关断 BQ28Z610、是否可以通过任何其他方法来关断?
我认为 BQ25883不能禁用 VSYS O/P、但我想在这里要问一下。  

问题:以下电路看起来是否可以接受(将二极管连接到 BQ28Z7610的 PACK 端子)?

问题:TI 电路显示连接到 PACK 端子而不是 VBAT 的 VPACK 有什么特殊原因吗? 如果连接了 VBAT、器件将始终通电、但仍可在需要时关断。

感谢您的任何帮助、

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    是否也可以将电池直接从正极电池端子连接到 BQ28Z610的电池包端子?
    问题:TI 电路为什么显示 VPACK 连接到电池包端子而不是 VBAT? 如果连接了 VBAT、设备将始终通电、但仍可根据需要关闭。

    将 PACK 引脚直接连接到 VBAT 意味着只要 Bat 电压大于~2.5V、该器件绝不会进入 SHUTDOWN 状态。  我们以前从未推荐过这种方法。 PACK 引脚的性质是在连接充电器的情况下唤醒器件、从而允许器件在不使用时进入关断模式、即使电池组已充满电也是如此。

    这个 线程 应该能够解决这些问题。 请注意、它们是不同的器件、但原理相同、因为它们都具有高侧开关保护。  

    Unknown 说:
    问题:除了关闭 BQ28Z610外,还有什么方法可以关闭?

    您可以重新表述该问题吗?  当 PACK 引脚上存在电压时、器件只能从 SHUTDOWN 模式唤醒。

    另外、我想澄清一点、BQ28z610是电池组端实现、而不是系统端。 这意味着应始终连接电池。  


    有关 BQ25883的问题、请打开一个器件型号正确的新主题、以便产品专家对您的问题进行回复。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose -非常感谢您的答复。

     您会说:"将 PACK 引脚直接连接到 VBAT 意味着只要 Bat 电压大于~2.5V、该器件绝不会进入 SHUTDOWN 状态。  我们以前从未推荐过这种方法。 PACK 引脚的性质是在连接充电器的情况下唤醒器件、从而允许器件在不使用时进入关断模式、即使电池组已充满电也是如此。"

    为什么电路关断电压会有所不同、因为我有额外的电压输入到电池组端子中(通过 VBAT 的二极管)?

    TI 电路显示了从电池组端子到 PACK 引脚的二极管。 我只是建议一个来自 VBAT 的额外 PACK 引脚输入。

    因此、根据我的建议:VBAT 和 VPACK 中较高的电压送入 PACK 引脚(减去二极管压降、但 TI 在评估板中提供该压降)。 如果 VBAT 过低、但仍会检测到这一情况、那么当插入充电器时、PACK 端子会变为高电平、以便退出关断状态。

    我的电路与 TI 电路不完全相同、但我不明白它为什么不起作用。

    谢谢 Jose、

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Derek 您好!

    [报价 userid="556069" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1268929/bq28z610-bq28z610-automatic-power-up-when-attaching-battery---recommendations/4807679 #4807679"]为什么电路关断电压之所以不同,只是因为我有额外的电压输入到电池组端子(通过 VBAT 的二极管)?

    从 SHUTDOWN 模式唤醒的条件没有变化。 我的意思是、该器件的 PACK 引脚电压将始终高于 Vstartup。  


    例如、假设您希望将器件置于 SHUTDOWN 模式、但由于 PACK 引脚连接到 BAT 电压、器件不会进入 SHUTDOWN 模式。 这是折衷方案。  

    TI 电路显示了一个从电池组端子到电池组引脚的二极管。 我只是建议从 VBAT 向 PACK 引脚提供一个额外的输入。

    它看起来可能适用于两个二极管。 缺点是器件无法进入关断模式。 您需要确保在 FET 关闭时、电池不会进行充电/放电、这意味着保护功能正常工作。



    我的电路与 TI 电路不完全一致,但我不明白为什么它不起作用。

    正确、似乎可以起作用。 请运行一些测试、让我知道这是否对您有效。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose 的澄清。

    我想我现在理解可能的问题。

    我会对此进行思考。

    还有一个问题:

    仅供参考、我连接了一个放电的电池。 我还没有进行任何编程。 但是、当我向电池组端子施加充电器电压、进而施加电压时、MOSFET 都会关断。

    这是否正常? 我可能希望充电 FET 能够导通。 由于时间还很早、因此还没有做太多探测、例如看看充电 FET 是否立即打开。 即充电 FET 是否应至少默认尝试开启、或者我是否需要首先以某种方式对器件进行编程? 我相信这将包含在数据表中、但您一定知道相应的答案!

    我会让您知道我是如何开启二极管的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    您是否使用包括二极管在内的电流原理图进行这些测试?  

    如果设置 FET_EN、则充电 FET 应导通。 请参阅下面的


    如果 DSG FET 关断、那么一旦监测计检测到电流大于体二极管保护阈值电流、它将导通 DSG FET。



    另外、我忘记提一下、电荷泵使用 PACK 引脚来驱动 DSG FET 栅极电压。 您的设计可能会导致电荷泵出现问题。  DSG 引脚中的泄漏电流会影响电荷泵。



    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    我不在办公室,直到星期五,所以这只是一个礼貌的答复,直到我回来. 我或许能够添加一个 MOSFET 开关、在连接电池时将 PACK 和 Bat 端子临时短路。 我将能够在星期五作出适当的答复,但同时-谢谢。

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:  

    是的、您也可以参考此内容 线程 以了解有关设计的更多信息。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose、

    我已考虑过您的建议、我认为以下建议会更好一些、希望您能提出以下意见:

    电容器 C? (尚未指定)在连接电池时、开关上的 Q7将暂时打开一秒钟左右。

    我可能需要调整 RC 时间常数、如图所示、它大约为10M x 0.1uF = 1s。

    这会将电池电压切换到 PACK+网络、从而切换到 PACK 引脚。
    (开关完全用于调试、不会位于最终电路中、因为应用没有 ON/OFF 开关)。

    该电路还会导通 Q6、从而为低功耗 MCU 供电(如果 MCU 存在、也会由 VSYS 供电)。 因此、在上电时、MCU 可以驱动 i2c 总线并为 BQ28Z610上电。

    但是、我遇到了电池软件问题。 我收到以下错误:

    仅供参考、如果有帮助、当我启动软件时、第一个 I2C 事务(重复3次)是:

    此外、如何知道选择哪个 BQ28Z610.bqz 目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    当器件被唤醒时、它将显示目标文件 BQZ、如下所示。  



    尝试在打开 BQStudio 之前唤醒器件。 在 PACK 引脚上施加电压。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    嗯、我正在取得一些进展。 谢谢你。 那么我现在可以与该器件通信。

    目前、我要保持 USB 电源关闭、不启用充电器(只是为了让电量监测计侧先工作)。  

    我怀疑我的 MCU 的通信干扰了、因此我停止了通信。

    但在上电时、我向 PACK 引脚施加电压(目前通过保持开关闭合)、但两个 MOSFET 都关闭。 我可以使用 BQstudio 软件右侧的命令手动打开和关闭它们。

    因此、通信很好。 当然、我可以使用 I2C 命令手动开启 MOSFET、但我希望放电 MOSFET 默认开启。

    寄存器值如下所示。 电池电压的测量值为6.91V (使用仪表测量)、由器件记录为6.891V。  

    我想知道1K 电阻器 R51是否会产生影响、但我想我记得在 TI 电路中看到了一个类似的电阻器(尽管我在那里可能弄错了)。

    无论如何、我都不明白为什么在我施加电池电压后启动 I2C 通信时放电 FET 会熄灭。

    谢谢 Jose。

    德里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我认为问题是、在制造状态寄存器中 FET_EN 为0。 请参见下方的。


    当 FET_EN = 1时、FET 是自动驱动固件的。 当 FET_EN = 0时、这些被视为处于测试模式。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose、

    我已对 FET_EN 进行编程、这样可以正常工作。 谢谢你。

    我认为  FET_EN = 0时默认为 关断、是否必须对器件进行编程以启用它们?

    我将就如何连接到 BQ25883提出一个后续问题、但会从头开始一个新主题、因为这个问题会从原来的主题漂移而漂移。

    我想这个主题可以结束了。

     

    感谢您的所有帮助、Jose -非常感谢。

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    是、默认情况下 FET_EN 关闭。 这样、您就可以测试 FET 是否正确开启和关闭。 通过向 FET_EN 写入1、无论电量监测计是否下电上电、都应将其保存在数据闪存中。 您始终可以切换 FET_EN。

    我很高兴我在这个过程中提供了帮助。 如果您有其他问题、请打开新的主题帖。

    此致、
    何塞·库索