This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:Cin 部件和部件

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1273551/tps543b20-cin-part-and-pieces

器件型号:TPS543B20

现在我正在使用 TPS543B20进行设计。
条件是
 输入电压:12V
 VOUT:1V
 输出电流:20A
我使用的 WEBENCH 显示10uFx3 Cin (GRM21BR61E106MA73L)但-82.6%@ 12V 偏置、然后
总实质值为1.74 x 3 = 5.22uF。 从我的经验来看、它非常小。
估计 Vin p-p 的值为323.848mV、非常大。

I 更改了范围限制和部分、然后 Vin p-p 降低至52.124mV。
(我想已经变得小了很多、但仍然很大)
我不在路上使用铁氧体磁珠。

如果您对 Cin 电容器器件和器件有任何想法、请告诉我这些器件。