Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20
现在我正在使用 TPS543B20进行设计。
条件是
输入电压:12V
VOUT:1V
输出电流:20A
我使用的 WEBENCH 显示10uFx3 Cin (GRM21BR61E106MA73L)但-82.6%@ 12V 偏置、然后
总实质值为1.74 x 3 = 5.22uF。 从我的经验来看、它非常小。
估计 Vin p-p 的值为323.848mV、非常大。
I 更改了范围限制和部分、然后 Vin p-p 降低至52.124mV。
(我想已经变得小了很多、但仍然很大)
我不在路上使用铁氧体磁珠。
如果您对 Cin 电容器器件和器件有任何想法、请告诉我这些器件。