This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:输出二极管电压异常

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1270036/ucc28950-abnormal-output-diode-voltage

器件型号:UCC28950

尊敬的团队:  

客户正在将 UCC28950用于 EV 充电器电源模块上的 PSFB 应用。  

输入电压: 750V 输出电压: 920V

但输出二极管电压问题异常。 请回顾客户问题、现在让我谈谈您对预期原因或调试点的看法。  

请参阅随附的原理图概念和测试波形。

e2e.ti.com/.../UCC28950-issue_5F00_230913_5F00_E2E.pptx

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    观察到大尖峰时、输出负载是多少? 它似乎没有 ZVS 条件。  您能获取 初级侧电流的电流波形吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、

    感谢您的关注。  

    请参阅下面的和附件。  

     

    • 输出负载:CV 920V/9A
    • 输入电压:750V
    • PSFB 控制: 在 输出电容电压 0V~920V 下 PSFB 接通
    • 问题:  
      • 输出电容器电压(CE18、CE19) 600V、 PSFB 接通=>NG  
      • 输出电容器电压(CE18、CE19) 30V、 PSFB 接通=>=>正常

    我还添加了原理图和波形。 请回顾客户问题 、让我知道您对原因和调试点的看法。  

    e2e.ti.com/.../UCC28950-issue_5F00_230918_5F00_E2E.pptx

    客户问题。 (请参阅随附的 PPT 11页)

    1.电压异常的原因是什么? LC 振铃异常是由什么原因造成的?

    2.为什么输出电容电压高(600V )时会发生这种现象?

    3.有什么方法可以防止异常振铃?

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您的功率级有什么关系。 它在相移模式下发生。 尖峰通常是由 负电流引起的。 检查输出扼流电流。 另一部分是钳位二极管、确保它是快速二极管。

    VO 反馈是否正确? 它看起来像是正反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、  

    感谢您的评论。 我很抱歉,但我不明白你的评论。 我不熟悉此应用程序。 请重新评论更多详细信息。  

    尖峰通常是由 负电流引起

    您是指 L4电感的负电流吗? 输出扼流电流?

    另一个部分是钳位二极管,确保它是快速二极管。

    这是指哪种二极管? 您是否认为二极管恢复时间是导致这种异常尖峰的原因?  

    VO 反馈是否正确? 似乎是正面反馈

    正反馈系统是否会导致该异常尖峰?  

    初始电容器电压(CE18、CE19)怎么样?

    为什么在输出电容电压高(600V)条件下会发生这种现象? 为什么不选择30V?  

    是否有任何方法可以保护这种异常尖峰?  请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dino、

    是的、L4。 您可以获取 L4的电流波形吗?

    D23和 D25。 我怀疑慢速恢复可能会导致一个奇怪的问题、

    我不确定为何在30V 下不会出现问题。 可能高电压会给器件带来更大的压力。

    通常、R/C 缓冲器可以减少尖峰。 如果尖峰过大、R/C 损耗会过大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sean、  

    是,L4. 您可以获取 L4的当前波形吗?

    请参阅上一篇文章中随附的内容。 您可以看到 L4电流波形(PPT 11页)

    ? ? 说:
    D23 and D25. 我怀疑恢复缓慢可能会导致奇怪的问题,

    您可以在下面看到、D23和 D25是 1200V 肖特基整流器。 您是否认为这个二极管恢复时间还不够?  

    http://www.daojing.com.cn/upload/pdf/202110/PD030120EP.pdf 

    DP3、4、5、6二极管(GBM10MPS17-247)怎么样? 该二极管是否更好?  

    https://genesicsemi.com/sic -肖特基-MPS/GB10MPS17-247/GB10MPS17-247.pdf 

    正常情况下,R/C 缓冲器可以降低峰值。

    该应用是高功率级、缓冲器电路能否承受?  

    正如您在随附文件中看到的波形、FET 开关波形看起来没有问题、您为什么怀疑初级侧? 请告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从幻灯片11来看、当电感器振铃时、电流确实会反向。 它可能由 L/C 谐振引起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean、您好!  

    感谢您的评论。  

    如果原因是  L/C 谐振、如何保护负电流?   

    您能否建议用于保护负电流的解决方案?  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否找到具有较小寄生电容的二极管整流器?