Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
尊敬的团队:
客户正在将 UCC28950用于 EV 充电器电源模块上的 PSFB 应用。
- 输入电压: 750V 输出电压: 920V
但输出二极管电压问题异常。 请回顾客户问题、现在让我谈谈您对预期原因或调试点的看法。
请参阅随附的原理图概念和测试波形。
e2e.ti.com/.../UCC28950-issue_5F00_230913_5F00_E2E.pptx
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950
尊敬的团队:
客户正在将 UCC28950用于 EV 充电器电源模块上的 PSFB 应用。
- 输入电压: 750V 输出电压: 920V
但输出二极管电压问题异常。 请回顾客户问题、现在让我谈谈您对预期原因或调试点的看法。
请参阅随附的原理图概念和测试波形。
e2e.ti.com/.../UCC28950-issue_5F00_230913_5F00_E2E.pptx
谢谢你。
你好 Sean、
感谢您的关注。
请参阅下面的和附件。
我还添加了原理图和波形。 请回顾客户问题 、让我知道您对原因和调试点的看法。
e2e.ti.com/.../UCC28950-issue_5F00_230918_5F00_E2E.pptx
客户问题。 (请参阅随附的 PPT 11页)
1.电压异常的原因是什么? LC 振铃异常是由什么原因造成的?
2.为什么输出电容电压高(600V )时会发生这种现象?
3.有什么方法可以防止异常振铃?
谢谢你。
你好 Sean、
感谢您的评论。 我很抱歉,但我不明白你的评论。 我不熟悉此应用程序。 请重新评论更多详细信息。
尖峰通常是由 负电流引起
您是指 L4电感的负电流吗? 输出扼流电流?
另一个部分是钳位二极管,确保它是快速二极管。
这是指哪种二极管? 您是否认为二极管恢复时间是导致这种异常尖峰的原因?
VO 反馈是否正确? 似乎是正面反馈
正反馈系统是否会导致该异常尖峰?
初始电容器电压(CE18、CE19)怎么样?
为什么在输出电容电压高(600V)条件下会发生这种现象? 为什么不选择30V?
是否有任何方法可以保护这种异常尖峰? 请告诉我您的意见。
谢谢你。
你好 Sean、
是,L4. 您可以获取 L4的当前波形吗?
请参阅上一篇文章中随附的内容。 您可以看到 L4电流波形(PPT 11页)
? ? 说:D23 and D25. 我怀疑恢复缓慢可能会导致奇怪的问题,
您可以在下面看到、D23和 D25是 1200V 肖特基整流器。 您是否认为这个二极管恢复时间还不够?
http://www.daojing.com.cn/upload/pdf/202110/PD030120EP.pdf
DP3、4、5、6二极管(GBM10MPS17-247)怎么样? 该二极管是否更好?
https://genesicsemi.com/sic -肖特基-MPS/GB10MPS17-247/GB10MPS17-247.pdf
正常情况下,R/C 缓冲器可以降低峰值。
该应用是高功率级、缓冲器电路能否承受?
正如您在随附文件中看到的波形、FET 开关波形看起来没有问题、您为什么怀疑初级侧? 请告诉我您的意见。
谢谢你。