主题中讨论的其他器件: TPS22914
您好!
我想设计一种电池充电电路和用于系统打开/关闭的固态开关、
1.在没有 USB_5V 电源的情况下、用户可以使用固态开关打开/关闭系统。
2.当稳定关闭,用户插入 USB_5V,比有一个充电电流(4.2V/Vout )从 V_system 和通过负载开关45mA 到 Vin 和电池正极端子。
设计的目的是即使是坚固的开关=OFF ,用户可以通过负载开关给产品充电。
我的问题如下:
1.由于 TP22916一直开启反向电流阻断功能、V_SYSTEM 电流是否平均不能通过 Vout 到 Vin? 如果答案是肯定的、那么当我改变 Vout 和 Vin 方向时可以解决该问题吗?
注:当 USB_5V 存在时,只有充电功能,系统其他功能将被禁用。
2.是否也可以使用 TPS22914B? VIN 连接到电池正极,Vout 连接到 V_system,当 USB 5V 插件时,通过22914内部 MOS 体二极管 给电池充电,但有一个问题,如果电池保护器处于锁定模式(系统接地和电池接地断开),则均为 VIN(Batory+)=悬空,在这种情况下,如果 EN=5V ; VIN= MOS 体二极管仍然可以工作?
谢谢!
Br
安迪